a2be51141336
Le à Oui sans problème il y a une encoche sur le côté de la prise dédié au blindage
Bonjour, le blindage/drain se reprend-il facilement avec cet prise pour garder une bonne continuité de masse sans galère au montage ?
Oui sans problème il y a une encoche sur le côté de la prise dédié au blindage
Bonjour oui le drain se raccorde sur la prise sans problème avec un câble U/FTP uniquement!
Bonjour non c'est assez facile, dans le câble il y a la tresse et un fil nu, celui ci vous le câbles a l'intérieur de la prise et la tresse sera aussi en contact plus haut.
Si ce fil n'y est pas, prennez qu'une partie de la tresse pour que ce soit assez fin mais aucune difficulté